This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27530-G1:查询与 BQ24161的电量监测计 I2C 通信

Guru**** 1782690 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24161B, BQ24161, BQSTUDIO, EV2400
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1308984/bq27530-g1-query-on-fuel-gauge-i2c-communication-with-bq24161

器件型号:BQ27530-G1
主题中讨论的其他器件:BQ24161BBQ24161BQSTUDIOEV2400

大家好、

我们在设计中使用电池充电器(BQ24161B)和电量监测计(BQ27530)、BQ27530具有两个 I2C (一个作为主器件、一个作为从器件)。

BQ27530的从器件 I2C 连接到主机处理器、主器件 I2C 连接到 BQ24161

因此、我们是否可以通过电量监测计从主机处理器访问(读取/写入)电池充电器的寄存器?

另外、请告知我们如何使用 BQSTUDIO 来更新它的过程

此致、

迈蒂利 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mythili:

    是的、可以通过使用电量计的 Charger Data Commands 访问充电器寄存器。 这可在《bq27530技术参考手册》中找到:

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/8037.bq27530_2D00_G1-SLUUA73-TRM-Draft-20Sept2013.pdf 

    但是、要使用 bqStudio、必须将电量监测计连接到下面的 EV2400:

    https://www.ti.com/tool/EV2400 

    如果您希望通过主机处理器更改寄存器、可在下面的"主机系统校准方法"文档中找到相关说明:

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua640 

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    我们正在使用 EV2400来访问 BQStudio 中的电量监测计和电池充电器。

    实际上、我们曾尝试更改数据闪存充电器寄存器、但即使在刷新之后也没有在寄存器插件中反映出来

    请告知我们可能是什么问题、同时附上图像供您参考

    Register_Plugin

    此致、

    迈蒂利 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mythili:

    您能告诉我您用来更改这些寄存器的过程吗?

    此外、您能否告诉我您是否打算将监测计用作充电器的主机?

    此致。

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    若要更改电池充电器的寄存器、我将更新数据存储器插件中寄存器的值、然后发出 GG_CHRGRCTL_ENABLE 命令。 从而使电量监测计(BQ27530)将成为电池充电器(BQ24161)的主机。 但如果我发出该命令、则寄存器插件电池充电器的寄存器值会更新、但这些值与数据闪存中设置的值不匹配。 突出显示了图像中的寄存器值以供参考

    是的、监测计将是电池充电器的主机

    此致、

    迈蒂利 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    此方面的任何更新

    此致、

    迈蒂利 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mythili:

    您能否告诉我您正尝试更改的确切位数?

    电量监测计中充电器寄存器的这些值中有许多是根据之前输入的温度表从充电器获取的只读值:

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    我们正在尝试将  数据存储器插件中的寄存器03默认值更改为0x8C (用于充电电压设置)、将寄存器05默认值更改为0x22 (用于充电电流设置)值

    在 BQ24161寄存器中、存储器位置03和02中的所有位均支持读/写。

    我想无论 BQ27530的 TRM 中解释的任何寄存器都与 BQ2416x 系列电池充电器不匹配(与 BQ2419x 匹配)

    我们无法通过电量监测计(BQ27530)为电池充电器(BQ24161)设置充电电压和充电器电流、请建议我们如何通过 BQStudio 配置相同的电池电量监测计

    此致、

    迈蒂利 B

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mythili:

    我发现充电器寄存器的 bq27530 TRM 描述与 bqStudio 中代表的寄存器不匹配。 我已请求接收此电量监测计的固件、以了解这些寄存器实际描述的内容、以便我们可以对此问题进行故障排除。 我明天会向您提供最新的答复。 对于给您带来的不便、我深表歉意。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    对于 BQ27530、网站上仅提供 TRM 的草稿版本。

    您能否分享 BQ27530器件的最新 TRM

    此致、

    迈蒂利 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mythili:

    我们已找到此器件的正确 TRM、并正致力于将其发布到 TI.com。 我将在完成此过程后向您提供最新信息。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺