This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431-Q1:TL431输出锯齿形状

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1314836/tl431-q1-tl431-output-sawtooth-shape

器件型号:TL431-Q1

大家好、

我的客户正在测试 TL431-Q1并在锯齿形 VKA 波形下面捕获、您能说明发生这种情况的原因吗?

客户正在使用以下电路进行测试、输入电阻为2.15k、R1 10K R2 21.5K、输入电压为9V。 它们直接加电并测试 VKA

谢谢!

斯嘉利特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Scarlett:

    这可能是由于 TL431-Q1的稳定区域遭到了破坏。 如下图所示、负载上的任何电容都会 影响输出的稳定性。 我建议添加一个4.7uF 负载电容器并重新测试。

    谢谢。
    约书亚