This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A94:TPS7A94:能否将铁氧体磁珠用作镇流电阻器、因为它们具有给定的阻抗值?

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A94, TPS7A96

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1314080/tps7a94-tps7a94-can-i-use-ferrite-beads-as-ballast-resistor-as-they-have-a-given-impedance-value

器件型号:TPS7A94
主题中讨论的其他器件: TPS7A96

如下图所示,我可以使用铁氧体磁珠作为镇流电阻器、因为它们具有给定的阻抗值吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Applo:

    是的、可以。  铁氧体磁珠的容差可能比典型的镇流电阻器的容差更高、但数据表中可能没有此容差。  您可能需要联系铁氧体磁珠制造商以了解直流电阻容差、或使用毫欧表自行测量整个温度范围内的直流电阻容差。

    为了便于参考、TPS7A96与 TPS7A94相同、但电流更高。  TPS7A96 = 2A 输出、而 TPS7A94 = 1A 输出。  

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但  TPS7A96的最小输入电源电压为1.9V、TPS7A94为1.7V。

    是否可以为 TPS7A96使用1.8V 输入?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Applo:

    遗憾的是、TPS7A96的最低输入电压需要1.9V、因此、如果您需要使用1.8V 电压、则需要使用 TPS7A94。

    谢谢。

    斯蒂芬