This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2400:找不到免费的通信适配器。

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1308010/ev2400-not-able-to-find-a-free-communications-adapter

器件型号:EV2400
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

Im、它尝试使用 EV2400和 bq28z620R 来测试电池模块。 这两款器件均已更新为最新的固件。 该设置应测试 qOCV 充电和放电周期。 电池 通过 BMS 连接到电源负载。 一切运行正常、直到几个小时后、通信开始失败、我收到错误消息"无法找到免费的通信适配器"。  这种情况发生在充电和放电期间、经过很长时间和很短的时间之后。 我看不出问题的根源是什么,并将非常感谢进一步的热情。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这意味着操作系统不会为 EV2400至 bqStudio 提供有效的文件句柄。 EV2400是一款 USB HID 器件。 bqStudio 依靠的操作系统为该 USB HID 器件提供文件句柄。 它听起来好像计算机的 USB 子系统有损坏(或 EV2400有故障)。 我建议您的 PC 永远不会进入低功耗状态、这可能会导致 USB 连接出现问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    计算机始终连接到电源+我们尝试了不同的计算机出现相同的错误。 那么、EV2400可能有缺陷? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为 EV2400没有缺陷。 即使 PC 已连接到电源、也请确保在 Windows 中禁用低功耗模式(例如屏幕保护程序等)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它全部被禁用、并且当查看窗口事件时、在发生 th 错误时、没有任何东西会发生变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bq studio 的记录功能操作是否存在时间限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否。 没有时间限制。 bqStudio 不管理连接、而 Windows 会管理连接。 bqStudio 在 Windows 检测到 EV2400时从 Windows 获取文件句柄。 因此、如果存在 "无法找到免费的通信适配器"。 则 Windows 不会再在其器件列表中列出此器件、并且 bqStudio 无法通信。 您可以检查 EV2400是否显示在 Windows 设备管理器中。 当 bqStudio 引发此错误时、可能不再出现此错误。

    那么、可能的根本原因是:

    1. EV2400已损坏

    2. Windows 丢失了与 EV2400的 USB 连接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经尝试了至少4台电脑,有一台(尽管它是正确的版本,它可以正常工作,没有问题)它根本没有连接,与其他人,相同的错误被裁剪了。 我认为发生这种情况的可能性是极小的,对任何人来说都不是。 你同意吗? ID 希望获得确认、以便我最终获得更换。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赔率很低。 我无法确定 EV2400是否损坏、但如果在几台计算机上发生故障、EV2400很可能有故障。