This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561-R2:无法完成学习周期

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1314697/bq27z561-r2-cant-finish-learing-cycle

器件型号:BQ27Z561-R2
主题中讨论的其他器件:测试2

您好、专家!

在过去的测试并发现 最佳 chemID 为233、最大误差为2%后、我在 IC 上进行设置、

我正在 尝试在 bq27z561R2上生成黄金映像、但无法成功通过学习周期的充电阶段、
我根据"slua903.pdf"的指南工作,我没有得到 FC 标志上升后完成充电。

我的电池是 1节4000mA 电池、充电电流大约为3A、

充电结束电流大约为270mA。

这是寄存器的日志、
e2e.ti.com/.../4885.test2.zip

我希望您能在这方面提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kfir、您好!

    我查看了您的日志和.gg 文件、FC 设置为一般情况下、这意味着监测计会获得有效的充电终止(VCT)、默认情况下使用高级充电算法阈值来鉴定电压。 我看到您将 Charge Term Charging Voltage 设置为4.2V、从日志中可以看到、您好像完成了充电、但电量监测计不会使用该值、除非您在 Charging Configuration 寄存器中设置 Tape_volt、在您的.gg 文件中该值为0。

    设置 配置 充电配置 0 十六进制

    有关该行为的更多详细信息、请查看 TRM 中的"有效充电终止"部分。

    此致、

    怀亚特·凯勒