您好!
数据表"SLUSEN5–2023年8月"的第16页有一张关于效率与充电电流间关系的图表。 从图中可以看出、在48Vin 条件下、电流不能超过(例如) 11A。 是真的吗?

其次、我们曾尝试在反向模式下运行负载(仅需1A 的简单 LED)、但 不起作用;负载出现波动、持续开启/关闭。 可能缺少一些设置。 请引导我们。 以下是我们为启用反向模式而发送的 I2C 命令序列。
#define ADC_REG0x2B (Control_Register) 0x80 (启用 ADC_EN)
#define Timer_Control_Register (Reg0x15) 0x0D (禁用看门狗)
#define Reverse_Mode_Input_Voltage_Limit (Reg0x0C) 0xBB8 (负载输出电压:15V)
#define ADC_DIS Channel_Control_Register (0x2C) 0x4A (禁用 IBAT_ADC_DIS)
#define Power_Path_ C2000_S Reverse_Mode_Control_Register (0x19) 0x21 (已启用反向模式)
谢谢。