This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF6050:REF6050的频率响应

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: REF6025, REF6050, ADS8862, REF6025EVM-PDK
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1313827/ref6050-frequency-response-for-ref6050

器件型号:REF6050
主题中讨论的其他器件: ADS8862REF6025EVM-PDK、REF6025

尊敬的技术支持团队:

我的配置是 ADS8862+REF6050。

输出 OUT_F/S 上有 CL+RESR(REF6050 DS 显示5mΩ+ 47uF)。

我参考 REF6025EVM-PDK。

它具有47uF + 0Ω。 它 mΩ 47uF 本身的 ESR 和0Ω(几 μ F)的组合。

问题:

频率响应需要多大的 CL ESR 值?

最小值是多少?

REF6025EVM-PDK

ADS8862 DS

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TTD:

    电容器特性和 PCB 布线长度会影响电容器的 ESR。 因此、在某些情况下、可能不需要分立式电阻器。 有关更多指南、请参阅 REF60xx 数据表的第9.3.4节:

    如图53所示、有多个 ESR 值与电容值对应、可使 REF6025稳定运行。 根据您选择的输出电容、REF6025可在低至5 mΩ(47µF)或20 mΩ(10µF)到高达100 mΩ 的电压范围内保持稳定。

    谢谢。

    杰克逊