This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:使用 BQ25756驱动系统和电池

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1312715/bq25756-driving-both-the-system-and-the-battery-with-the-bq25756

器件型号:BQ25756

大家好!

在数据表(和 EVM)中、系统负载可通过电池和 BQ25756馈入、因为它与它们并联。

在本例中、主负载是 BLDC 电机、功耗最高可达30安培。

连接到 BQ25756的太阳能充电器在大约24V 时具有50W 至200W 的功率。

因此、假设 BQ25756可以为系统和电池提供大约3至6安培(这是最常见的情况)。

在大多数情况下、在系统运行期间(大约每天3小时)、BQ25756将没有足够的电力来驱动系统、其余能量将来自电池。

我的问题是、我能否在系统运行期间使 BQ25756保持工作、还是它会驱动系统"疯狂"或可能损坏系统/电池?

我可以在系统运行期间断开充电器、但如果有建议、我更愿意保留充电器。

谢谢。

托米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomer:

    感谢您对延迟的耐心等待。 我明天会回到您的问题。

    此致、
    E·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:


    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomer:

    是的、您可以在电机工作时使 BQ25756保持运行。

    当 电机的负载大于充电电流时、电机将耗尽电池电量。  您可能需要监控电池以确保电机不会耗尽电池电量。

    此致、
    E·加洛韦