This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2HB35-Q1:如果 DIA_EN 可在设计中拉至高电平

Guru**** 1182630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2HB35-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1314239/tps2hb35-q1-if-dia_en-can-be-pull-high-in-design

器件型号:TPS2HB35-Q1

大家好、

客户是否可以直接上拉 DIA_EN 引脚、而不是使用 I/O 进行 TPS2HB35-Q1控制?  如何评估是否会出现泄漏电流或额外的功率损耗?  

谢谢!

斯嘉利特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scarlett,

    这是完全可以接受的、并且是一种节省 MCU 上 IO 使用量的通用设计策略。

    就额外的功耗而言、诊断确实会增加额外的功耗(无论输出是开还是关)。 我们在数据表中指定此规格:

    此致、
    时间