This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 低压接口 ESD、EFT 和浪涌保护

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: ESDS304, ESDS314, ESDS312, ESD351, ESD341, TSD05C, ESDS302, TSD05, TVS0500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1313179/protection-of-low-voltage-interface-against-esd-eft-and-surge

主题中讨论的其他器件:ESD341、ESDS304、 ESDS302、ESDS314、ESDS312、 TSD05TVS0500

您好!  

我的设计中有一个以太网端口和一个串行 RS232接口、我尝试针对 ESD、EFT 和浪涌进行保护、以符合 IEC 61000-4-2、IEC 61000-4-4和 IEC 61000-4-5标准。  

TI 是否推荐了用于此目的的保护 IC 或元件。

我的接口的工作电压典型值为3.3V。   

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaveh:  

    对于以太网和 RS -232接口、我们有一些建议。

    对于以太网、有几种选择: ESDS30x (这是一个工作电压为3.6的2通道或 4通道单向 器件)、ESDS31x (也是一个工作电压为3.6的2通道或4通道单向器件)和 ESD351 (单通道单向器件)。  

    对于 RS-232,根据系统是否仅出现正电压,您可以使用上述建议。 如果系统同时存在正电压和负电压、则我们建议的 双向器件为:ESD341 (单通道、双向器 件)、TSD05C (单通道、双向器件)和 ESDS552 (2通道、 双向器件)。  

    如果您有任何问题、敬请告知。  

    此致、  

    麦肯齐·艾克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我实际上是指 RS485、而不是 RS232。 您能给我提供一些这方面的建议吗?  

    我还感到困惑、例如、从 IEC 61000-4-5 1级(最低等级) 的要求来看、我的器件必须防止1.2/50us 曲线上的0.5kV 开路、以及8/20us 曲线上的41.7A 短路电流 (标准中基于12欧姆的总负载阻抗)。 以 ESD341为例、您给出的建议是、它仅为 高达 5.4A 短路电流(在8/ESD341 20 µs 曲线上)的 IEC 61000-4-5浪涌提供保护、与标准要求相比、这似乎过低。  

    您能提供建议吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaveh:  

    我们没有太多能够防止0.5kV 开路的低压器件选项。  下表提供了每个器件能够保护的工作电压和浪涌电压、高达。  

    器件型号 工作电压(V) IEC 61000-4-5 (A) 浪涌电压  
    ESDS302/ESDS304 3.6 12 504 V
    ESDS312/ESDS314 3.6 25 1.05kV
    TSD05 5.5 60 2.52 kV
    TVS0500 5 43 1.806 kV

    上述浪涌电压规格基于42欧姆阻抗。 如果您需要12 Ω 阻抗、则可正常使用的器件将是 TSD05和 TVS0500。 下图显示了阻抗之间的比较。  

    对于 ESDS552-485、我们建议的主要器件是 RS 。 它是一款工作电压为+/-12V 的2通道双向器件、可支持高达1kV 的电压(使用42 Ω 阻抗)。  

    如果您有任何问题、敬请告知。  

    此致、  

    麦肯齐  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。  根据您的建议、我已决定将 TVS0500用于以太网。

    我可以看到对地要求 在8/20us 曲线上具有41.7A 的短路电流。 但也要求线间电流为短路0.25kA。 我们如何解决这一问题? 我们是否应该在每个节点和接地端之间添加一个 TVS、从而在以太网端口的每两条线路之间放置一个 TVS? 这种情况下的做法是什么?

    请告知。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaveh:  

    遗憾的是、我们的产品系列中没有任何产品能够满足线对线短路的0.25kA 要求。 查看下图、似乎器件必须在12欧姆阻抗下承受高达3kV 的开路(250A 短路)。  

    我建议查看 SMA/SMB/SMC 保护器件。 此外、对于此应用、ESD 保护器件是放置在以太网的 RJ45连接器上、还是放置在变压器之后?  

    此致!  

    麦肯齐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    保护器件位于变压器或以太网内部磁体后面。  

    一般而言、我没有在线路之间实现 TVS 保护器件。 它们通常仅放置在每条线路和地面之间。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaveh:  

    下图显示了我们使用4通道保护二极管的方法之一。  

    此图表还可以更改您使用的是2通道设备还是1通道设备。 如果是2通道、则在 TD+和 TD-之间放置一个二极管、并在 RD+和 RD-之间放置另一个二极管。 对于单通道、这需要使用4个器件、每条线路连接一个。  

    此致!  

    麦肯齐