您好、TI 宠物、
我目前正在从事一个项目、其中涉及使用 TI BQ79616 EVM 参考设计创建电池管理系统。 作为此流程的一部分、我将开发一份全面的文档、概述系统的特性和功能。 根据设计、SBM 可管理每个模块多达16节锂离子电池、并可为更大的电池组堆叠多达35个模块。 在 bq79616 IC 数据表中有一个问题、我看到64 IC 可以堆叠、但在 EVM 用户手册中我看到了35。
我的主要问题与充电状态(SOC)和运行状况(SOH)估算功能的集成有关。 我在设计中使用的是 TI BQ79616 IC、并想了解此组件和整体 TI 参考设计是否支持准确地估算 SOC 和 SOH。 有关如何有效地将这些功能集成到我的 BMS 的任何见解或指导都将非常有帮助。
Couse bq79616没有电流感应、我想知道如何实现帽 SOC (使用云计数)。
此外、我渴望确保我的文档准确地反映基于 TI 参考设计的系统的功能和限制。 如果您对于本文档中要介绍的关键点或要避免的常见陷阱有任何建议、我们非常感谢。
提前感谢您投入宝贵的时间给予大力支持!
此致、