This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24600:如何减少 BQ24600和外部 MOSFET 的发热。

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1314655/bq24600-how-to-reduce-heating-of-bq24600-and-external-mosfet

器件型号:bq24600

大家好!

我的一个客户正在为其新产品评估 BQ24600。

目前、他们有以下问题。
请你给我答复吗?

问:
在他们的评估中、BQ24600和外部 MOSFET 变热。
您能给我介绍一下如何减少 BQ24600和外部 MOSFET 的发热吗?

它们的评估条件如下。
电池:锂离子2S1P、1000mA、Vin=11.5V、充电=2.15A。
温度: bq24600=大约50°C、外部高侧 MOSFET=大约55°C。

非常感谢您的答复。

此致、
和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:  

    感谢您与我们联系!

    有关如何降低发热的建议、请参阅相关主题: e2e.ti.com/.../bq24600-chip-heating-up

    请参阅 数据表第10.1节中的布局指南、确保适当散热:  

    如果您有其他问题/疑虑、敬请告知。  

    此致、  

    A·克德尔