This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2842:有没有可以通过任何方法来降低器件温度?

Guru**** 2814685 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1314022/uc2842-any-methods-to-cool-down-the-device-temperature

器件型号:UC2842

大家好、

我们的客户现在使用 UC2482反激式电源、频率为60kHz。  

但他们发现 UC2482的温度在室温下升高了大约50°C、而 MOS 反激电源同样严重。

是否有办法可以使温度偏置更小?

谢谢。

Z·孟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请检查 VCC 电压、并使该电压接近12V、即15V。

    还要检查 MOSFET 栅极电荷、看看它是否需要高驱动功率、如果需要、您需要添加外部驱动器、如图腾柱、或使用较小的栅极电荷更改 MOSFET。