This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61480-Q1:扩展频谱

Guru**** 2620015 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1314084/lm61480-q1-spread-spectrum

器件型号:LM61480-Q1

您好!

数据表包含用于计算 RSPSP 的公式。 还提到电阻值通常为20kOhm。


对于输入电压为13V、输出电压为3.3V、开关频率为460kHz 且电感为3.3uH 的应用、我得到的电阻值为70kOhm。

计算结果是否正确? 最适合我的应用的选择。

此致、Alexander

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    数据表中的公式显示了以下展频电阻器计算公式:

    如果在分母计算中包含了1.22值、则 ne Rsps 值将大约27.7k Ω、这与这里的预期更加内联。

    此致、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    谢谢你。

    应如何精确地选择电阻值? 27k 的电阻值是否足以满足所述应用的要求?

    例如、如果电阻值比计算值低10%或高10%、会产生什么影响?

    此致

    亚历山大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:

    您应该根据公式选择最接近的公共电阻值。

    对于一个相对于标称计算值+/- 10%的电阻器、不应产生太大的影响。

    此致、

    吉米