This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM33625:PSpice for TI

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM33625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1311246/tpsm33625-pspice-for-ti

器件型号:TPSM33625

您好!

PSpice for TI 仿真模型用于验证 TPSM33625的运行情况。 我们创建了24V→5V 降压电路和5V→-5V 反相电路、但无法正确执行仿真。 您能告诉我在所连接的电路图中需要更改的地方吗?

在降压电路中会发生过冲。 在反向电路中无法输出。

e2e.ti.com/.../TPSM33625.pdf

我将连接到 BOOT 引脚的电容器更改为1G Ω 电阻器、并在反相电路的输出级添加了齐纳二极管、但效果不佳。 我希望 BOOT 引脚为"非连接"、但无法运行仿真、因此我连接了电阻器。

此致、

西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    该模型不适用于反相应用。

    您需要按照附加的应用手册所示浮动输入电源、

    并再次尝试仿真。

    对于降压仿真、您可能会尝试增加负载电流、看看是否  

    过冲改善。

    谢谢

    e2e.ti.com/.../0211.snva856a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank-San:

    感谢您的答复。

    使用 TPSM33625输出负电压是否正确?  当输入功率悬空时、它开始几毫秒、然后停止工作。

    我无法从 Webench 获取负电压输出的电路信息、因此我想知道一款能够输入/输出输入条件并输出基准电路的工具。 是否有这样的工具?

    此致、

    西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我认为我们没有一个使用此器件设计逆变器的工具。

    继续操作的最佳方法是使用我未提供的应用程序、然后

    在 EVM 上测试您的设计。  TPSM33625应该能够用作逆变器、

    但它必须在工作台上测试、以确保满足您的所有要求。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank-San:

    感谢您提供的信息。

    我根据您提供的信息制作了以下电路。 但是、出现了错误、无法执行仿真。 您能告诉我在哪里修复它吗?  或者、如果您可以扩展修改后的电路、我将不胜感激。

    e2e.ti.com/.../INVERT.DSN

    此致、

    西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    尝试打开您的文件时出现一个错误。

    但是,原理图上是否有接地符号?  您仍将需要一个接地符号。

    此外、还应尝试在 BOOT 和 SW 引脚之间连接一个高阻值电阻器。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank-San:

    感谢您告诉我有关修订的详细信息。

    仿真成功、但输出电压变为0V。 您能告诉我电路出了什么问题吗? 或者、您能否为我提供一个反向电路模型来生成5V 至-5V 的电压?

    此致、

    西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    尝试在 R5的顶部放置一个探头。

    此外、请尝试在 V2上使用步进电压源、而不是直流。

    如果这样不起作用、请将您的新设计发送给我们、我们将进行了解。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank-San:

    我尝试了使用步进电压源。 但效果不好。

    我连接电路模型。 如果您能查看一下、我将不胜感激。

    我只能附加 DSN 文件。 是否还有我需要的其他文件?

    e2e.ti.com/.../6012.INVERT.DSN

    此致、

    西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我们将调查此问题、并尽快与您联系。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie-san:

    我无法完成您的原理图工作、因此我重新开始使用 TI.com 上的模型。 我认为问题可能在于、仿真需要运行更长的时间。 将我运行的仿真设置为4ms。 输出电压在~200us 后才开始上升。 我已附上了我的原理图和结果的一些屏幕截图:

    请注意、当使用模型以这种方式仿真 IBB 时、 当在工作台上正确测量时、在仿真中测得的正输出电压将为负电压。 如图所示、我能够 在 Vin = 5V 时实现 Vout =-5V。 有关 IBB 设计的更多详细信息、请参阅此应用手册: https://www.ti.com/lit/an/snva856b/snva856b.pdf

    我还附上了我使用的 PSPICE 工程的 zip 文件。 请参考"启动"原理图。  e2e.ti.com/.../TPSM33625_5F00_TRANS.zip

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ridge-San、Frank San、

    您的支持非常有帮助。 感谢您的大力支持。

    此致、

    西井市