This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM46002:2MHz 开关频率效率数据

Guru**** 2526910 points
Other Parts Discussed in Thread: LM46001, LMR43620, LMR33620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1314763/lm46002-2mhz-switching-frequency-efficiency-data

器件型号:LM46002
主题中讨论的其他器件:LM46001LMR43620LMR33620

团队、

我们是否有使用2MHz 开关频率时此器件的效率数据?

以下是我的客户规格:

  • VIN = 8..32V
  • 输出电压= 5V
  • Iout = 1mA、..500mA、但故障情况下最多1.5A

他们计划使用1A 版本(LM46001)、但由于故障情况、可能需要转到 th 2A 版本。

问题

  • 是否可以在2MHz 中使用具有这些规格的两个器件?
    • 我看到开关 f 在轻负载条件下会降低、
  • 是否有最小电流使调节仍然有效?
  • 还有其他需要考虑的事项吗?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    尽管该器件将在2MHz 的开关频率下工作、但不会获得很好的性能。

    与较低的开关频率相比、效率会很差。  

    此外、该器件将无法在整个输入电压范围内以全频率运行、因为器件的面积相对较大

    TON-MIN 和 TOFF-MIN。

    例如、如果我们使用典型值/最大值进行计时、则频率将在您的输入频率达到大约8.5VIN/10VIn 时开始折返

    低压端的输入电压、并在您的高压端提供大约20Vin/15Vin 的电压。

    该器件仍可在8V 至32V 的整个输入范围内正常调节和运行。  

    但是、在上述近似终点处、开关频率将自动降低。

    该器件将在0A 至满载的范围内进行调节并正常运行。  不过、该频率将自动

    轻负载下的损耗。  在轻负载下、输出电压也将显示出与标称值相比的小幅增加。

    无论选定的开关频率如何、轻负载模式都将保持这种运行状态。

    最好选择较低的开关频率、例如1MHz 或更低的频率。

    或者、您也可以查看我们一些性能更高的器件、例如 LMR43620、LMR33620或 LM63625。

    谢谢