This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:UCC2897A:CU 接线的更改时间(P/N:UCC2897APWR)

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1304479/ucc2897a-ucc2897a-time-of-change-to-cu-wire-p-n-ucc2897apwr

器件型号:UCC2897A

请提供 UCC2897APWR 的 PCN#和 PCN 字母、其中接合线更改为 CU 线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您从何处知道有这样的 PCN?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将在很长一段时间内关闭该线程、没有响应。 如果您能回答我的问题、则可以重新打开此主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TI 在2010年提供的导线信息是 Au wire。
    但现在是铜线材料、我们正在检查是否有用于材料变更的 PCN。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您如何知道现在的导线是 Cu、而2010年是 Au? 您能否提供任何文档以供展示?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TI 提供的2010 AU Wire 信息。
    当前的铜线是来自 TI.com 网站(材料成分搜索:www.ti.com/.../home)的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请提供2010金线文件的证据以帮助追溯和进行查询。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我检查了自2009年以来 UCC2897A 的所有更改、没有发现键合线更改记录、因此没有相关的 PCN。 如果你能提供证据2010 AU 电子线信息,我可以用它作为线索来尝试另一个时间。

    在无法找到 PCN 的情况下、您对 Cu 和 Au 的这种差异有何担忧?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我咨询了 AU 导线信息源(TI 日本)、以确认此信息的基础。
    然而,他们答复说,理由不明,因为当时没有主管人员。
    TI 日本公司已通知我们、2010 Au Wire 信息将被视为虚假陈述、因为根据 E2E 调查、自2009年以来没有发生任何变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正如我所提到的,我检查了自2009年以来的变化,没有发现这样的变化。

    我不知道在哪里继续,除非你能提供额外的证据,如一些文件或类似的。

    同样、您现在查找 PCN 的主要原因是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TI 日本公司已指示我们通过 E2E 检查 PCN、因此我们要求他们这样做。

    根据 E2E 确认结果、没有任何更改或相关的 PCN。
    TI 日本公司已确认 AuWire 的信息不正确。

    感谢您的支持。