This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25600EVM-771:评估板上的 TS 引脚连接

Guru**** 2767455 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25600EVM-771, BQ25600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1312684/bq25600evm-771-ts-pin-connection-on-evaluation-board

器件型号:BQ25600EVM-771
主题中讨论的其他器件: BQ25600

您好!

1.在 BQ25600EVM-771上、跳线 JP5将 TS 引脚接地。 此跳线的功能是什么?

2.我的理解是当 TS 为0V 时、器件不会给电池充电或给负载供电。 这是因为 JEITA 热敏电阻比较器会认为电池过热。 我的理解是否正确?

3.是否有任何方法可以禁止读取 TS 引脚(例如通过设置寄存器)、从而允许器件在 TS 接地的情况下运行? 我问、因为在我们的一个设计上、我将 TS 接地、我想知道在没有硬件更改的情况下该设计是否仍然可用。

谢谢。
纳夫内特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Navneet、

    明天有人会回到你身边。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Navneet、

    1. JP5的用途是在 T5条件下永久偏置 TS 引脚。

    2. BQ25600仍应为负载供电,但不再为电池充电。

    3.在 BQ25600中无法禁用 TS。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Michael! 非常感谢!