请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76952 您好
我正在尝试调整 cc 增益和容量增益值。 我正在采取以下步骤:
CC 增益
*我正在使用仪表测量电流值。
*然后我调整 cc_gain、直到当前读取的值与仪表相同。
问题是、当电流发生变化时、从 BQ76952读取的值变为不同。 我必须一次又一次地重新调整增益。
我是不是做了一些错事了? 请提供帮助。
此致!
NYDHAMI
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Nydhami、
器件复位或关断时、它会复位为默认设置。 如果您希望校准设置在复位/关闭后保持不变、您需要对器件进行 OTP 设置、如 BQ769x2校准和 OTP 编程指南。
我还建议使用指南进行校准。 这说明了我们建议执行校准的内容。
此致、
路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙