This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:默认4S 设置电压

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1314413/bq25798-default-4s-setting-voltage

器件型号:BQ25798

使用 BQ25798使用太阳能电池板为磷酸铁锂电池充电、为14.4 +/-0.2V 充电电压。  4S 默认设置(PROG 引脚27k Ω 接地)将把电压设置在16.82V 和17.25V 之间(充满电时)。  如果 I2C 通信良好、则没有问题、可以 在寄存器0x01中将最大电压设置为14.4V。  我担心如果 I2C 丢失、BQ25798被复位并回至16.8V 值、会发生什么情况。  是否有办法保护电池免受这种过压影响?  我是否需要在两者之间添加一些电池管理、或者是否有更好的充电器 IC 可用?  

谢谢。  

保罗   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    如果您禁用看门狗计时器、则看门狗到期时这些寄存器不会复位、但如果 VBUS 和 VBAT 降至各自的 UVLO 电压以下、它们将复位。

    我建议您设置3S 的默认值、即 VBATREG=12.6V。  然后、如果存在复位问题、则不存在过压。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    这就是我计划实施的目标。  希望可能存在我未考虑过的另一个解决方案。  感谢您的答复。   

    谢谢。  

    保罗