请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25798 使用 BQ25798使用太阳能电池板为磷酸铁锂电池充电、为14.4 +/-0.2V 充电电压。 4S 默认设置(PROG 引脚27k Ω 接地)将把电压设置在16.82V 和17.25V 之间(充满电时)。 如果 I2C 通信良好、则没有问题、可以 在寄存器0x01中将最大电压设置为14.4V。 我担心如果 I2C 丢失、BQ25798被复位并回至16.8V 值、会发生什么情况。 是否有办法保护电池免受这种过压影响? 我是否需要在两者之间添加一些电池管理、或者是否有更好的充电器 IC 可用?
谢谢。
保罗