This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82821A:EP5358HUI 替代产品->交叉参考 TPSM82821A

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM82821A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1314069/tpsm82821a-ep5358hui-replacement---cross-reference-tpsm82821a

器件型号:TPSM82821A

您好!
我们需要使用交叉参考 TPSM82821A 替换 EOL 器件 EP5358HUI

我对 TI 器件 TPSM82821A 有一些问题

1) 1)我们应该使用省电模式还是强制 PWM 模式? 我知道应用有所不同、但 TI 器件在强制 PWM 或 PSM 模式下是交叉参考?
2)除了高效之外、PSM 有哪些优点?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的:

    感谢您使用 E2E、

    boss xp 说:
    1)我们应该使用省电模式还是强制 PWM? 我知道这取决于具体应用、但 TI 器件是处于强制 PWM 或 PSM 模式下的交叉参考?

    就像  EP5358HUI 是一款 PWM 器件、因此您可以使用 TPSM82821A、  

    通常、在 PSM 下、器件的开关频率随负载电流而变化、从而在较轻负载下获得更高的效率。 在 PWM 中、器件以典型的开关频率运行。

    boss xp 说:
    2)除高效之外,PSM 有哪些优势?

    在性能水平上、效率应该是唯一的考虑因素。

    谢谢。此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    哇、感谢你们提供了这么快的答案。

    EP5358HUI 使用固定 PWM 频率->我们应该使用 PWM 模式@ ti 器件 TPSM82821A、对吗?

    再次感谢您的回答。

    您好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    EP5358HUI 使用固定 PWM 频率->我们应该使用 PWM 模式@ TI 器件 TPSM82821A、对吗?

    是的、是这样。

    谢谢。此致、

    Moheddin。