This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:我们是否可以通过 BQ25756支持5V/3A?

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25751, BQ25756, LM76005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1314129/tps25751-can-we-support-5v-3a-by-bq25756

器件型号:TPS25751
主题中讨论的其他器件: BQ25756LM76005

您好、先生/女士:

我们参考 TPS25751设计 PD 3.0应用。

我们发现 PP5V 需要5V/3A 功能、用于 VBUS 的5V/3A 电源。

我们是否可以使用 BQ25756来支持 VBUS 的5V/3A?

如果需要、我们是否可以将 LM76005电源功能更改为5V/0.5A?

请提供您的建议。

非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Statham:

    是的、TPS25751能够将 bq25756用于5V 电源。

    对 PP5V 电源能力的要求现在主要来自 VCONN (电缆电源)要求和少量 IC 电源。 下图来自电源要求的规格和决策树。

    对于最坏的情况、我们当前预计约为1.5W (.3A @ 5V)。 因为我们最近进行了这一更改、所以对功率能力(.5A)增加一点开销是个不错的主意。

    谢谢。此致、
    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好:

    非常感谢您的帮助。

    您的大力支持将在24小时内帮助我们两次。