This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51521-Q1:LM5152x-Q1用作 SEPIC

Guru**** 2540070 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122, LM5022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1313723/lm51521-q1-lm5152x-q1-as-sepic

器件型号:LM51521-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5122LM5022

您好!

我想知道 LM51521升压 IC 是否也可以用作 SEPIC、如果可以、是否已经有了仿真?

此致

SZ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SZ:

    感谢您使用 E2E 论坛、关于您的查询、没有将 LM51521用作 SEPIC 的仿真或任何参考设计。 LM5152和 LM51521是相同的器件、唯一的区别是旁路模式。 请问您为什么不打算购买可 用作 SEPIC 的其他器件、例如 LM515X 系列或 LM5122?

    Br.

    哈龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。  LM5152x-Q1提供强制 PWM 模式、这对我们在 EMC 方面非常重要。 此外、开关频率应>2MHz。

    此致

    SZ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SZ:

    我认为 LM5122也具有 FPWM 模式、并且 LM51521提供的开关频率也不会超过2MHz。

    Br、

    哈龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      

    LM51521-Q1 - 2.2MHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SZ:  

    很抱歉、我想您是指上面的2.2 MHz、在任何情况下 LM51521都没有用于 SEPIC。 我能否知道最终应用和其他设计规格要求?

    Br、

    哈龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haroon、

    感谢您的答复。 规格为:

    2 MHz

    Imax= 70mA

    VOUT=15V

    VIN_8.5V...33V

    固定 f_sw->FPWM

    此致

    SZ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SZ:

    我找到此参考设计时使用了类似的规格 https://www.ti.com/tool/PMP31139 ,但它使用的是 LM515X 系列器件。 我将选用 LM515X 或 LM5122中的一款用于 SEPIC、因为这些器件具有 SEPIC 参考设计。

    也可以使用这种较旧的 LM5022器件、但正如我所说、我推荐我上面提到的器件。

    我希望这对您有所帮助。

    Br、

    哈龙