This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54331:降压转换器

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1304177/tps54331-step-down-converter

器件型号:TPS54331

您好!

在其中一个应用中、我使用的是 TPS54331D、我需要根据提供的输入电压、将其从12V 和24V 降至5V。 降压转换器在12V 输入下可以正常工作、但当我将电压增加到24V 时、输入电压 波动在0.01至0.2伏左右。 由于我的应用中包含 ADC、这是不可接受的。 下面是应用的原理图;请勿考虑使能引脚电阻分压器。

e2e.ti.com/.../BVS_5F00_V2.pdf

谢谢。
杰伊·卡查

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jay

    。 Iout 是多少? 我认为有效输入电容可能太小。 我认为10uf 输入电容是 MLCC、24VIN 时10uf 的降额远高于12Vin。 建议增加输入电容、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang:

    感谢您的答复,Iout 不是超过500mA。 我还会考虑您的建议、我们添加了一个环流二极管、它现在正在测试中。

    我也会向您介绍相同的最新信息。

    谢谢。
    杰伊·卡查

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jay

    。 当然可以、您能否在下一次更新中也分享10uf 输入电容的器件型号? 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    我会在长时间没有反馈的情况下关闭这个帖子。 如果您需要更多支持、请在此处回复、此帖子将再次开放。