This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54295:TPS54295反馈电阻器

Guru**** 2635075 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1313453/tps54295-tps54295-feedback-resistor

器件型号:TPS54295

大家好、

任何人都可以分享以下规格的反馈电阻器

输入电压=5V

VOUT=0.78  和

输入电压=5V

VOUT=1.05V

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nivedha:

    建议采用以下电阻器。

    对于 Vout=0.78V、RtoP=1k Ω、Rbottom=51k Ω。

    对于 Vout=1.05V、RtoP=16k Ω、Rbottom=43k Ω。