This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74502-Q1:反向电流功能

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74930-Q1, LM74502, LM74502-Q1, LM74

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1313563/lm74502-q1-reverse-current-function

器件型号:LM74502-Q1
主题中讨论的其他器件:LM74502LM74、LM74930 、LM74930-Q1

您好专家

我对下面几句话有疑问。  

这是否意味着 LM7452可以允许电流从输出端流向输入端、如下所示?

此反向电流可以持续多久(这种情况是否会受限于芯片/这种情况是否会触发 任何 LM74502保护功能)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Jay、

    LM74502-Q1在 输出电压大于输入电压以及以下条件下允许反向电流持续流动:  

    • VIN > V (VS_POR)
    • OV 引脚电压< V (OVF)
    • EN 引脚电压> V (EN_UVLOR)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,Praveen

    有时我对如何区分哪个器件可以支持反向电流感到困惑、而哪个器件无法支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    我们所有的理想二极管控制器都支持反向电流阻断功能、但 LM74 5 XX-Q1、专为需要反向电流流动的应用而设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好专家

    看起来 LM74930也可以支持反向电流。 您是否记得以下内容:(+) LM74930-Q1:双向电流测量问题-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    是的、LM74930-Q1和 LM74801-Q1可分别通过使 MODE 引脚和"C"端子悬空来禁用 RCB 功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还不错  
    非常感谢