ltspice→Fugure 10-7
M1→Q4
D3→Q1
V3→电池(2.8V)
V1→Vbus (5V)
上面的 ltspice 电路可验证从 Vbus 到 Vbattery 的切换。
经验证、我们发现如果 Q1保持导通、Q4保持关断。
电池放电后、要降低 Q4 Vf 的损耗、要开启 Q4。
因此、我希望 Q1在 Vbus<Vbatry 时从导通转换为关断、但是否有任何时序图或数字数据可以对此进行确认?
否则、我必须在 PMID 和 Q4-Source 之间插入一个低 Vf 二极管。