This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:TPS26633和 TPS26636之间有何差异#39?

Guru**** 2529870 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1305644/tps2663-what-s-the-difference-between-tps26633-and-tps26636

器件型号:TPS2663

我查看了 TPS26633数据表。   TPS26633和 TPS26636之间的唯一区别似乎在于器件功能模式。

 当 MODE 引脚保持开路时、TPS26636在过载条件下不会自动重试、而  TPS26633可以配置为自动重试或闭锁。

在本例中、选择 TPS26636有什么优势?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Irmak:

    让我检查一下、然后再回来看看这个。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Irmak:

    请参考此内容。 我们将更新数据表。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    感谢您的澄清。

    此致、

    伊尔马克