This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27542EVM:如何选择充电电压

Guru**** 2391415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1312071/bq27542evm-how-to-choose-charging-voltage

器件型号:BQ27542EVM

尊敬的专家

公司目前有一种新型电池的设计和开发、采用 BQ27542技术配磷酸铁锂电池、充满电电电压3.6V。 附件是 GG 文件和日志数据。 我们遇到了一些问题、请帮我们解答。 谢谢你。
电池充满电的充电电压是3600mV、但是 TI 上部计算机的最小设置值是4000mV、所以只能充电99%、而不是100%。 Charging Voltage 值变为多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可能忘记附加文件。 请附上它们。

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jose

    很抱歉,fyi。

    e2e.ti.com/.../1_2300_-LOG.xlsxe2e.ti.com/.../1433051.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gabriel:

    看起来应用的最大充电电压为~3.6V、最小放电电压约为2.5V。 请通过在 DataFlash 中写入充电电压并终止电压进行相应设置。  

    您是否对新化合物 ID 进行了编程?  

    此致、
    何塞·库索