This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:引脚17 - IT 模式还是 PGND?

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1312499/bq25756-pin-17---is-it-mode-or-pgnd

器件型号:BQ25756

大家好!

我正在使用 BQ25756设计一个解决方案。

在数据表中、在表6-1下、写入的引脚17是 PGND、表中没有 MODE 引脚。

之后、在同一数据表的第9节中、在原理图中、似乎是一个接地的 MODE 引脚。

在 EVM (https://www.ti.com/tool/BQ25756EVM)上、引脚17也被视为模式、并通过一个3k Ω 电阻器被拉低至接地。

正确的引脚排列是什么?

如果引脚17是 MODE、它的作用是什么?如何控制它?

谢谢!

托米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomer:

    感谢您使用此部件。 将引脚17连接到 GND。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    E·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    它的用途是什么?为什么它与 EVM 中的3K 电阻器连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomer:

    我也在使用此器件进行设计、并有同样的问题、当参阅 TI 提供的计算器时、它指定的计算器参考数据表第7.3.3.2节、但是在查看数据表后、该部分不存在...也许纯降压功能已删除?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tomer 和 Andrew、

    感谢您耐心等待。 星期一是 TI 的假日。  是的、BQ25756的仅降压功能已删除。

    BQ25756不再需要3kOhm 电阻器、您可以将引脚绑定到 GND。  

    此致、

    E·加洛韦