This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:将 BQ25792电池充电器的 BAT 输出引脚和 BATP 输入引脚连接到 BQ28Z610电量监测计电路时出现问题

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1313219/bq25792-issues-in-connecting-bat-output-pin-and-batp-input-pin-of-bq25792-battery-charger-to-bq28z610-gas-gauge-circuit

器件型号:BQ25792
主题中讨论的其他器件:BQ28Z610

大家好!

我正在尝试调试以下电路、将 BQ25792电池充电器连接到 BQ28Z610电量监测计、但我面临两个问题:

1) 1) BQ25792 BAT 引脚似乎在下降连接到 V_coin 的电源、模拟电池

2) 2)在按下和释放 S3开关后、BQ28Z610似乎仅在 BAT_EXT 与 BQ25792的 BAT 引脚断开连接时才将 V_coin 中的仿真电池电压释放到 BAT_EXT 网络。  

我想知道如何通过 BQ28Z610自动输出电池电压、以及这2个块之间的连接是否有错误。  

提前感谢。

牛顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Newton:

    如果使用 shipFET、BATP 必须连接至 SHIP FET = BATTERY PACK+的漏极。  否则、充电器无法从 BATP 获得电源来打开 SDRV 引脚的电荷泵。

    此致、

    杰夫