This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176:LM5176 BOOT1和放大器;SW1引脚损坏

Guru**** 2391025 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1312997/lm5176-lm5176-boot1-sw1-pin-getting-damaging

器件型号:LM5176

尊敬的 Brigitte & TI 团队:

在输入电压为33V 和30V 的输出电压下测试高于5A 的负载时、我们面临 LM5176 IC 的损坏问题。
问题详细信息如下:
我们使用了 LM5176评估板中提及的相同值、仅更新了反馈电阻、因此输出电压为30V。
此电路在输入电压为33V、输出电压为30V 至5A 负载时运行良好。 但超过5A 负载、LM5176 IC 会损坏、即系统停止工作、输出电压未达到30V (仅显示4V 或3V)。

注:
分析后可以观察到 BOOT1和 SW1之间的阻抗非常低(~ 100 Ω)、并且某些时候、高侧 MOSFET (连接到 HDRV1、SW1和 BOOT1)也会损坏。
此高侧 MOSFET 的最大工作 VDS 电压为60V。

到目前为止、LM5176有5-6数量以相同的方式损坏。

同样、我们也需要您的快速支持。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shankar:

    感谢您使用 E2E 论坛。

    请检查 EVM 上输出电容器的额定电压。 不能承受如此高的输出电压。

    因此、我假设它们已损坏、最坏的情况也触发了其他组件的损坏。

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    忘了更新、输出电容器和其他额定值较低的器件已被高压率替代。

    例如、输出电容器更换为较高电压。

    我们检查了这些电容器、但没有损坏  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shankar:

    感谢您的更新。

    然后、您能否在 SW1和 SW2上检查下冲和过冲?

    某些信号电平似乎超出允许的范围、并损坏某些元件。
    这可能是 SW、特别是在本例中具有下冲-请对照数据表绝对最大值表中给出的值进行检查。

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、
    我们已检查 SW1波形、但它未超出允许的范围。
    因此、我们无法理解 LM5176 IC 会受到破坏的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shankar:
    您是否也检查了 SW2?

    您能否共享测量的波形?

    您在范围中使用了哪些设置:范围的带宽? 是否启用了任何带宽滤波器?

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、
    我们使用了100MHz 带宽、但未启用带宽滤波器。
    请在 ti.com 上找到 SW 的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shankar:

    该测量的运行条件是什么?
    这个是 SW1还是 SW2?

    谢谢。

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    运行条件为33V 输入电压、30V 输出电压、负载1或2A。

    这是 sw1波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shankar:

    当您更接近故障条件时、您是否看到任何变化?

    只需确认一下:更换的电容器具有与原始电容器相同的电容。 使用 MLCC 时、它们具有相似的直流偏置值?

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、
    我们在接近故障时未看到任何变化、但观察到的一个现象是切换为交替模式、这意味着当 LM 故障时不会发生标记为红色的切换。


    重要提示:
    考虑到持续的讨论和解决方案、我们将浪费时间和与宝贵客户的演示时间表。
    请求 TI 团队时、请向 TI 内部团队和专家咨询此问题、并立即为此向我们提供解决方案。
    这个问题值得您的信赖。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、
    是否有关于此问题的任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shankar:

    此论坛由应用团队维护-因此您已经可以从专家处获得支持。

    它还可以加速您为所有问题提供答案的过程。

    要获得全图并完全对齐:

    -您能否提供您已更新的组件的详细列表:

    指示符  器件型号 MLCC 电容器的直流偏置

    -我假设您已检查输入电压在整个运行范围内是否稳定-请确认

    -我不确定我是否理解您的最后一条评论正确:
    "当我们接近失败时、我们没有看到任何变化、但有一个观察结果是、切换是交替的、这意味着 LM 失败时标记为红色的切换不会发生。"
    ->这是否意味着在软件上开关频率降低到50%。
    ->这发生在降压-升压模式中,但如果您使用输入电压33V 和输出电压30V 运行,设备应该已经处于降压-升压模式。
    ->我了解到故障是设备损坏-您是否观察到任何其他情况?

    ->一旦进入关键操作条件,设备发生故障的速度有多快?

    ->您是否观察到任何组件的温度升高-请检查并提供热感图像

    请发送一个示波器图、其中显示
    (每条线具有一个示波器图/显示3-5个开关周期、另一条线具有~ 10ms 时间:


    - VIN / VOUT / COMP

    - VIN/COMP(VIN  和 VOUT VOUT AC 耦合)

    - SW1和 SW2 (显示3-5个周期,同时也放大到~ 10ns/div 的下降沿)

    您还可以在引导电容器上并联一个齐纳二极管、以防止引导输入过充。

    根据您的说明、Boot 逻辑似乎会损坏-齐纳二极管可以防止这种损坏。
    这种过电荷通常是由于 SW 节点上的过冲或下冲而发生的、您之前发送的示波器图无法证明这一点、但这可能仍然是一个测量问题。 使用100MHz 探头时、无法检测到几 ns 尖峰。 您还可以尝试进一步放大 SW 的下降沿以获得更高的分辨率-上面的示波器图不显示水平分辨率。

    此致、

     斯特凡