This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650861:大规模生产的 OTP 编程的预期编程方式

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-TPS650861, TPS650861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1312791/tps650861-the-expected-programming-way-for-otp-programming-for-mass-production

器件型号:TPS650861

大家好、

我是否知道大规模生产的 OTP 编程的预期编程方法? 使用 BOOSTXL-TPS650861的唯一方法是什么?

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shunsuke:

    感谢您的联系。 器件专家因美国的公共假日外出。 因此、请预计到明天响应会有所延迟。

    此致、

    伊什蒂亚克·潘哈瓦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shunsuke:

    过去、我们曾建议 箭头 批量编程服务、但他们可能不再为 TPS650861提供该服务。 我会联系他们来确认这一点、但如果他们仍在提供编程服务、您可以考虑将此选项用于大规模生产。

    否则、您将需要根据  TPS65086100非易失性存储器编程指南

    只要您可以为 SDA 和 SCL 提供1.8V 或3.3V 上拉源、使用某些通信软件的 I2C 命令、CTL4和 IRQB 引脚上的7V 用于进入编程模式并分别在设置中烧录、您就不必需要 BOOSTXL 板进行编程、 和大于5.6V 的 VSYS 进行编程。

    有关详细信息、请参阅上面链接的编程指南。

    此致、

    詹姆斯