This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5148:电压输入电源(12V)较低时的问题

Guru**** 2811815 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1313577/lm5148-issue-with-lower-voltage-input-supply-12v

器件型号:LM5148

您好!

我使用 TI WEBENCH 工具并根据数据表设计了具有以下参数的电路。

我的电路在输入电源电压低于20V 时出现问题。

请查看随附的示意图 PDF、以供参考。  

我们已相应地仅修改了5V 和3.3V 输出的反馈电阻器。

当输出 curre2e.ti.com/.../buck_5F00_conv.pdfent 的电压超过3A (5V)时、它开始提供故障输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akhil,

    您的原理图不可读、请再次附上。 您的输出电流是多少?

    您的电流检测是否以差分方式布线? 您需要 ISNS+和 VOUT 布线以差分运行到电流检测引脚。  

    此外、也不建议将 VOUT 用于电流检测和反馈电阻器、这些电阻器应采用单独的布线。

    希望这对您有所帮助。

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我曾尝试短路(0欧姆) rsense 电阻器、但问题仍然相同。

    e2e.ti.com/.../8130.buck_5F00_conv.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akhil,

    此原理图仍然不可读。  

    您不应将电流检测电阻器短接。

    请生成分辨率更高的原理图。

    还要为您的规格填写快速入门计算器:

    https://www.ti.com/tool/download/SNVR504 

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我已经尝试将 IC 附近的感应电阻器引脚短路。

    在没有过流保护的情况下、它目前可以正常工作。 布线似乎存在一些问题。

    e2e.ti.com/.../BUCK_5F00_CONV_5F00_1V0.pdf