This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5148:更高电流容量的电池充电:LM5148设计修改

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5116, LM5148, LM5149, PMP7282, LMG5200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1312865/lm5148-higher-current-capacity-battery-charging-lm5148-design-modification

器件型号:LM5148
主题中讨论的其他器件: LM5149、LM5116、 PMP7282PMPLMG5200

大家好!

针对36-60V 输入电压范围和14V/70A 输出值、我将设计一个直流转换器(同步降压)。 CCCV 的操作是必要的、因为它用于电池充电。 我找到了 LM5148和 LN5149 IC、因为没有满足此要求的特定 ASIC。 因此、我想更改设计以满足我的需求。 请告诉我。


1) 1) LM5148/LM5149是否有 CCCV 支持?

2) 2)考虑到其较低的电流容量、是否可以同步两个 IC (转换器)进行双相操作、类似于用于 LM5116的 PMP7282做什么?

3) 3)为了改进设计、我们考虑使用 GaN FET。 我们能做到这一点吗?我们该怎么做?

4) 4)在尺寸、热容量和电流方面、采用 GaN 有什么优势?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amish、您好!

    请参阅下面链接中的应用手册。

    如何设计简单的恒流/恒压降压转换器(TI.com)

    图1显示了您可以在控制器实现方案中使用和实现的基本电路。

    如图1中的电路连接到反馈、将其与 PMP 结合使用会使事情复杂化。  LM5148/9更易于使用、因为其简单地将 COMP 引脚连接在一起。

    您可以使用 GaN、但如果标称电压为48V 时需要查看 GaN 在此输入电压下提供的优势、结果可能与标准 MOSFET 类似、除非您希望以更高的频率进行开关...  我们有可与我们的控制器配合使用的 LMG 器件。  有关如何配置 GaN 器件的更多详细信息、请参阅 LMG5200的 EVM 用户指南。

    使用 LMG5200EVM-02 GaN 半桥功率级 EVM (TI.com)

    希望这对您有所帮助。

    大卫。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,大卫,我感谢你的答复。

    1) 1) LM5148/49没有内置 CC 模式、因此需要额外的电路、这澄清了有关 CC 功能的任何困惑。

    2)但由于我的第二个问题仍未解决,你是否愿意解决我对双相同步以增加电流容量的不确定性?

    3) 3)由于 LM5148/49中的最大电流据说为20A、因此电流限制是由 IC 的栅极灌电流/拉电流导致的、是否可以通过使用 GaN 来增加电流容量?

    4) 4)是否有任何方法可以增加转换器的电流容量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amish、您好!

    是的、制作多个相位可以提高电流能力、因为这可以最大限度地减少针对每相给定电流的实用设计、并且实际上会将热量散发到更多 MOSFET 中。

    在给定的输入电压电平下、切换到 GaN 不会显著提高电流能力、因为要减少所需的相位数、差异极小。

    可以、您可以通过增加相位数和减小每相电流来增加电流容量。

    希望这对您有所帮助。

    大卫。