This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5350:驱动四个与单个栅极驱动器并联的 SIC MOSFET、以实现 Miler 钳位连接

Guru**** 2386600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1313025/ucc5350-drive-four-sic-mosfets-in-parallel-with-a-single-gate-drive-for-miler-clamp-connection

器件型号:UCC5350

尊敬的 TI 专家,

美好的一天!

我正在使用 UCC5350MC 驱动四个并联的 SIC MOSFET (C3M0040120K)、我想了解所有 SIC MOSFET 的米勒钳位连接。

我参阅另一篇米勒钳位应用讨论文章、电路需要添加  PNP 晶体管 来缓冲钳位信号并使栅极相互隔离。

以下是 适用于 SIC MOSFET 并联的两种米勒钳位应用拓扑、您能帮助我了解哪一个更好以及任何参数都需要 修改?

注:

1~4连接到 SIC 栅极引脚的 DRH_DIC

2. G_DRH 连接到 SIC 驱动器源极引脚

图1:  

图2:  

谢谢!此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chiayuan:

    我们的专家目前在美国度假时不在办公室。 我们将在本周结束前与您联系。 对于给您带来的不便、我们深表歉意。

    此致!

    普拉蒂克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chiayuan:

    UCC5350M 的米勒钳位设计为易于使用、具有一个栅极。 与多个门一起使用会更复杂。

    如果您将所有栅极连接到0欧姆钳位、则所有栅极将处于相同的电压。 如果4个并联栅极之间存在较小的 Vth 差、则在导通和关断期间、器件之间将暂时存在不相等的电流共享。 如果不使用并联开关缓冲钳位、这是唯一的非理想结果。 这不是一个巨大的问题,但它可以避免,如果需要。

    第一幅图、我喜欢完全不使用夹子导通、而是使用局部 PNP 关断。 米勒电流注入频率高、而长度电感(GATE ->驱动器->返回 FET 源)限制了下拉阻抗。 对于并联开关、与返回栅极驱动器的长布线相比、本地 PNP 可以更大限度地减少此环路。  

    要使此电路正常工作、您需要使用 OUT 引脚而不是钳位引脚来驱动局部 PNP。 无论电压如何、它都将保持开启状态、而钳位仅在2V 以下有效。 我可以验证这是一个有效的设计、能够更大限度地提高关断电流、消除米勒问题并隔离栅极电压。

    此致、

    肖恩