请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM25183 大家好、
POE 控制器(MP3924)的应用规格为24V 至50V/0.2A。
请回答以下问题:
1.如何设置 Vuvlo-Rising & Vuvlo-FALLING? 如电路图中所示、如何计算 Vuvlo-rising =18V 和 Vuvlo-falling =16V?
2. Vout 输出电压是否与 RFB 相关? 如何计算公式?
3.什么是 TC & RSET 函数? 有公式吗?
4.如何测试电流限制?