This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561-R2:BQ27Z561-R2

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ27Z561-R2, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1313224/bq27z561-r2-bq27z561-r2

器件型号:BQ27Z561-R2
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、、 GPCCHEM

上周、我们有多个电池组、其中包含 bq27z561-R2电量监测 IC、其电池容量读数高于90%、但电压仅读数为2.7V (电池是具有7200mA 容量的3.2V LiFePO4)。  我当时认为电量监测算法对库仑计数、并通过查看电压来确定电池容量。   我想知道、如果电压是电量监测算法的一部分、容量有何可能不正确?   附件是 bqStudio 中的读数捕获...   

另一个问题... 我发现如果我执行了"重置"功能、容量得到了纠正、似乎解决了问题。  RESET 函数的作用是什么?  我会丢失所有学习周期信息、所有操作、还是只是重置所有标志和数据。  基本上、执行"复位"功能的优点/缺点是什么?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、您好!  

    ChemID 是如何匹配的? 如果您使用的是 GPCCHEM 工具、那么在理想情况下、对于良好的匹配、您会希望 DOD %误差小于3%、以便获得良好的匹配。 此外、您能否为我提供此文件的 gg 文件? 有关 Impedance Track 算法的更多信息、请参阅 此文档。 关于复位命令、请参阅《技术参考手册》中的以下图像。  

    此致、  

    Jonny.