This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ33100:学习负载使能输出

Guru**** 2534620 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQ33100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1309715/bq33100-learn-load-enable-output

器件型号:BQ33100
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50

大家好、

LLEN 引脚是否用于在不同组之间进行平衡? 任何人都可以帮助了解 LLEN 及其关联电路的功能、如图所示。

此致、

维什努  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vishnu:

    LLEN 引脚用于向电容器堆叠的顶部施加负载以了解电容和 ESR、可以在数据表中找到此信息:

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:

    我们是否需要像在 BQ40z50中学习电池一样对超级电容器执行学习周期?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vishnu:

    该过程与锂离子电池不同、因为电容器具有非常标准的容量公式。 电量监测计将定期运行放电和充电周期、以更新 ESR 和电容。 您需要对初始值进行编程。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 这意味着我们不需要像学习电池那样执行学习周期之类的过程、同时电容器会进行充电和放电、BQ33100会自动学习。 我们只需要根据所使用的电容器刷写初始值。 我对吗?

    此致、

    维什努

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vishnu:

    是的、正确、不需要学习周期、BQ33100将自动完成这些周期、新电容器的电容和 ESR 应最初上传至闪存中。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢怀亚特