This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3444:电感器电流过冲设定点

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3444

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1312176/lm3444-inductor-current-overshooting-setpoint

器件型号:LM3444

我有一个基于 LM3444 (使用 典型应用电路)的设计、该设计的行为与数据表中的指定不符。  

在初始开通时、电感器中的电流斜升并过冲施加在滤波器引脚上的设定点。 这可以在下面的示波器波形中看到:

 在该 图中、蓝色迹线是施加到滤波器引脚的电压、红色迹线是 ISNS 引脚上的电压(检测电阻两端)  

可以看到、ISNS 电压过冲滤波器电压并继续斜升至770mV、然后关闭。  

我已经购买了参考设计(LM3444-EDSNEV/NOPB)并执行了相同的测量。 下面显示了这种情况的示波器跟踪:

 在该 图中、蓝色迹线是施加到滤波器引脚的电压、红色迹线是 ISNS 引脚上的电压(检测电阻两端)  

可以看出、该电路正如预期的那样运行;ISNS 电压爬升、直到达到设定点并且 MOSFET 关闭停止电流。  

附件是我的原理图副本、什么可能会导致 LED 驱动器在设定点处不关闭?

e2e.ti.com/.../LM3444_2D00_prototype.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    能否检查+12V 电源(原理图中的 U101组件)是否按预期通电?

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    +12V PSU 没问题。 下面的示波器迹线显示了一个稳定的+12V、在开关上没有压降。

    蓝色:+12V PSU (TP105)的输出

    红色:门(TP106)

    谢谢。

    萨姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    我是否能够理解过冲后电路的行为? 我需要更多信息来帮助我了解这里发生了什么。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    如果发生下一个开关导通事件、R111两端的电压将继续上升、从最后一个事件结束栅极关断时的水平开始。 这会持续多个周期(我已经看到这个模式在一个、两个、三个或四个开关导通事件中出现)、直到 达到某个阈值(这个阈值似乎发生变化)。 一旦达到阈值、LM344会等待可变时间、然后再从零电流再次启动此过程。 下面是一个相关示例:

     在该 图中、蓝色迹线是施加到滤波器引脚的电压、红色迹线是 ISNS 引脚上的电压(检测电阻两端)  

    此致、

    萨姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    因此输出永远不会到达目标点。 对吧?

    我想知道您施加到滤波器引脚的信号是什么、以及"I_SET"网络在原理图中的连接情况如何?

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    正确、设计似乎大部分时间都处于过流锁定状态。

    施加到滤波引脚的信号是台式 PSU 产生的200mV 直流输出。 通过连接到 TP109的导线提供直流电压。 以前、I_SET 是电位器的输出。 当 我们的团队发现 电位计位置没有改变输出电流时、我们将其拆下、改用台式 PSU。  

    此致、

    萨姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    在何处探测 ISNS 电压? 您是否在靠近 IC 引脚的位置对其进行探测? 如果没有、请这样做并向我展示示波器捕获。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    我一直在测量 ISNS (TP107)的测试点非常靠近 LM3444的引脚(请参阅下面的布局)

    出于完整性考虑、我还探测了 LM344和 TP107引脚上的信号。 正如您在下面的迹线中看到的、这些信号是相等的。 布局图中的标注是探测到的以下信号:

    谢谢。

    萨姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    我会与同事讨论,稍后再答复。 感谢您的耐心等待。

    此致、

    周老师