This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317-N:散热焊盘。

Guru**** 2531870 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1301250/lm317-n-thermal-pad

器件型号:LM317-N

大家好、

您能介绍一下 LM317T/NOPB 的散热焊盘布局吗?
我无法在 NDE0003B 中看到它。
https://www.ti.com/jp/lit/ml/mmsf014/mmsf014.pdf


Br、
Kengo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo:

    感谢您的提问。 您特别想了解有关散热焊盘的哪些信息? 您是否浏览过产品说明书?

    请告诉我、以便我进一步帮助您。

    谢谢!

    乔什·纳查西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    感谢您的答复。

    我想知道散热焊盘的形状。
    请告诉我在数据表中参考的位置。

    Br、
    Kengo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo:

    向下滚动到数据表的底部。 在这里您可以看到我们器件的尺寸和尺寸。

    如果您有任何进一步的问题、敬请告知。

    谢谢!
    乔什·纳查西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    您展示了 KCS、对吧?
    https://www.ti.com/lit/ml/mpsf053a/mpsf053a.pdf

    我需要 NDE。
    https://www.ti.com/lit/ml/mmsf014/mmsf014.pdf

    它们的尺寸略有不同。
    这是否意味着我可以参阅 KCS?

    Br、
    Kengo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo:

    你是正确的、因为就精确尺寸而言、我不会参考 KCS、因为你可以看到它们是不同的、但就设计而言、你可以参考它。  

    谢谢!

    乔什·纳查西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh:

    我需要确切信息。
    您能分享  NDE0003B 的确切尺寸吗?

    Br、
    Kengo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo:

    我将在系统中查看我们是否为您提供了这些信息。

    谢谢!

    乔什·纳查西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    "怎么样?
    我要等你的答复。

    Br、
    Kengo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo:

    我无法找到您正在查找的内容的确切尺寸。 我要求更多的人提供更多信息。 它是较旧的器件、因此我想看看是否有与此相关的可用信息  

    谢谢!

    乔什·纳查西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    感谢您的支持。
    请继续确认、因为在没有尺寸的情况下设计很困难。

    Br、
    Kengo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo:

    我们要求了这些尺寸。 我们正在等待回复、看看他们是否有。  

    谢谢!

    乔什·纳查西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    您是否有任何更新?

    Br、
    Kengo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kengo:

    我已经向封装工程师发送了另一个附注、以获取有关这方面的答案。 希望我能在第二天或第二天提供一些反馈。  

    阿伦·~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Aaron

    感谢您的支持。

    您是否有任何更新?

    Br、
    Kengo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kengo:

    我得到确认、KCS 焊盘布局将适用于 NDE 封装。  

    阿伦·~