This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22990:关于 Ron 控制电路

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22990
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1314083/tps22990-about-the-ron-control-circuit

器件型号:TPS22990

您好!

我想控制 TPS22990的 Ron 引脚、如电路中所示。 我想在上电期间向 Ron 施加5V、而对于 H/W 复位等操作、我打算通过 MCU 对其进行控制、以施加0V。 但是、我在控制方面遇到了问题。 我应该如何配置电路来打开/关闭 TPS22990的 Ron 引脚、如上所述?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 BongJo:

    我推荐以下两种解决方案之一:

    1.使用 MCU 控制通道 VDD、而不是使用恒定的5V。 ADG742逻辑高电平为2.4V、因此这应该会起作用。

    2.通过电阻器连接到 D 级(以限制 PMOS 处于活动状态时的电流),然后在 ON 到 GND 之间放置一个 PMOS。 当您希望启用 TPS22990时、这将要求 MCU 信号为高电平。

    这些工具中的任何一项都适用于您吗?

    另外、请注意、如果您仍处于设计阶段、我建议使用 TPS22997/8、而不是 TPS22990、因为它们是具有较低 Iq、更小封装等特性的 TPS22990的下一代产品。

    谢谢。

    帕特里克