请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS22992 主题中讨论的其他器件: TPS22997
大家好、
您能否帮助确认当 Vin>Vbias 时 TPS22992是否可以正常工作? 例如 Vbias=3.3V、Vin=5V。 谢谢。
此致、
海亮
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Hailiang:
很抱歉耽误你的时间。 TPS22950是否 工作? 它具有短路保护功能、但没有分离的偏置和 VIN。
如果 TPS22992 VBIAS > VIN、则可能会影响长期可靠性、因为它会在建议运行条件之外运行。
谢谢。
帕特里克