This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22992:Vbias 和 Vin

Guru**** 2502935 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22992, TPS22997

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1311553/tps22992-vbias-and-vin

器件型号:TPS22992
主题中讨论的其他器件: TPS22997

大家好、

您能否帮助确认当 Vin>Vbias 时 TPS22992是否可以正常工作? 例如 Vbias=3.3V、Vin=5V。 谢谢。

此致、
海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hailiang:

    TPS22992在 Vin>Vbias 时可工作、但这样做会使其超出建议的工作条件且 在绝对最大额定值范围内、因此不建议使用。 我建议使用输入电压可以大于 Vbias 的器件、例如 TPS22997

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    有必要提供短路保护、因此 TPS22997不正常。 还有其他建议吗? 并且、如果输入电压大于 Vbias 且采用 TPS22992、请检查并注意存在任何潜在风险。 谢谢。

    此致、
    海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Patrick K ö,

    我可以得到你的答复吗?

    此致、
    海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hailiang:

    很抱歉耽误你的时间。 TPS22950是否 工作? 它具有短路保护功能、但没有分离的偏置和 VIN。

    如果 TPS22992 VBIAS > VIN、则可能会影响长期可靠性、因为它会在建议运行条件之外运行。

    谢谢。

    帕特里克