This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:SOH 和化学 ID 选择问题

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1313014/bq40z80-problems-with-the-soh-and-the-chemical-id-selection

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件: GPCCHEM

下午好!

 基于 BQ40Z80的 BMS 存在问题。

BMS 配置为7S2P 电池、电池为 Panasonic NCR2070C、标称电池容量为3500 mA 内六角 在 Battery Management Studio 的化学编程选项中没有此类电池模型。

为了选择最佳化学物质 ID、我们根据化学物质 ID 选择工具简易指南(SLVA725A)执行了充电-放松-放电-放松循环。 此循环的结果已连接。 该循环是在全新电池上执行的。 从周期结果可以看出、电池容量约为6、86Ah、即标称电池容量的98%。

我们通过 Gauging Parameter Calculator 将结果发送到 TI、并收到一份奇怪的报告(随附)。 该报告包含应该适合我们电池的各种化学 ID 列表。 奇怪的是, ID 是完全不同的容量,我们的细胞,也是彼此。

我们尝试对两个具有绝对新电池(第一个电池完全放电、第二个电池半充电)的电池上的所有10个建议化学 ID 进行编程 还有不同的结果、但在所有实验中、电池的 SOH 都没有达到100%甚至98%。 随附实验结果。

导致这个问题的原因可能是什么?

是否有办法强制新电池的 SOH 达到100%?

附加了数据存储器内容。

e2e.ti.com/.../Learning-901LI22000425_2D00_report.zipe2e.ti.com/.../Results-of-testing-of-different-chemistries.xlsxe2e.ti.com/.../0721_5F00_0001.gg.csve2e.ti.com/.../Learning-901LI22000425.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外:

    我已经在相同的电池下多执行了一个充电-放松-放电-放松周期、将结果发送到 GPC、然后收到了另一部分建议。 遗憾的是、在对建议的化学物质进行编程后、SOH 并未上升到100%。 之后、我尝试对一些随机化学物质进行编程、其中两种化学 物质的 SOH=100%、尽管这些化学物质与我的电池毫无共同之处。

    我做错了什么? 是否选择轮盘赌等化学 ID?

    e2e.ti.com/.../Learning-901LI22000425-second-attempt.zipe2e.ti.com/.../Learning-901LI22000425-second-attempt_2D00_report.zipe2e.ti.com/.../8004.Results-of-testing-of-different-chemistries.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外:

    我的电池是7S2P。 可以对 整个电池执行充电-放松-放电-放松循环、还是必须在单节电池上执行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    为了确保 ChemID 与电芯良好匹配、需要选择 DOD%误差小于3%的 ChemID。 看起来 GPCCHEM 工具会为 ChemID 提供一个 DOD%误差小于3%的 ChemID (ChemID 2141)。 是否可以向我发送与使用2141 ChemID 完成的周期相关联的日志文件?  

    此致、  

    Jonny.