您好,
使用 TPS62130A 时、我的客户端的转换效率与手册中给出的效率相差20%。 我能否问一下造成这个问题的原因是什么、以及如何改进和优化它?
详细信息:
1、第一种方式:输入5V、输出1.0V,官方网站给出的转换效率:88.7%,测量的转换效率:68.48%
测试方法:移除 R20和 R21的0Ω、串联电流探头、并使用示波器测试两个位置的电流值:146.71mA、448.56mA、即: η=(1.055 * 0.44856)/(4.71 * 0.14671)= 68.48%。
2.其余的方法与1V0的转换效率相同,例如:
输入为4.71V、输出为1.8V、测量的输出电流为231mA、测量的转换效率为81.96%、官方网站给出的值为91%。
输入为4.71V、输出为1.2V、测量的输出电流为378mA、测量的转换效率为75.99%、而官方网站给出的值为90%。
3.通过这种方式、转换效率更高:
输入为4.71V、输出为3.3V、测量的输出电流为207mA、测量的转换效率为96%、官方网站给出的值为95%。
4、 以上电路设备型号都是相同的,如下:
Cin_10uf--Murata:GRM188R61E106M
COUT_22uf--TAIYO YUDEN:LMK107BBJ226MA-T
L 电感值:2.2uH--- Wurth: 74438336022