This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27542EVM:SOH 负载 I 设置问题

Guru**** 2766885 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1311808/bq27542evm-soh-load-i-setting-question

器件型号:BQ27542EVM

您好、TI 团队、

我有一个关于 SOHLOADI 设置的问题。 目前、该器件使用的电流为7A/1s、1A/1s、平均电流为4A。

根据手册、SOHLOADI 应设为器件的工作电流。

我在此将其设置为-4000mA 是否正确?

如果不正确、建议的设置值是多少?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以将 SOH Load I 设置为最大值7A 或平均值4A。 不过、如果使用7A、初始 SOH 计算值将低于实际值、但随着监测计通过周期详细了解电芯、该值将变得更加准确。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    我对 BQ27542运行状况(SOH)计算有疑问。

    它是否考虑 IR@25°C?

    它是否引用 RA 表进行更新?

    技术参考手册(TRM)说明 SOH = FCC/设计容量、但 FCC 不显示在寄存器中。

    如何确认 FCC 和 SOH 的准确性?

    请帮我确认。

    谢谢!

    此致、

    严宇图安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    下面是如何在算法中计算 FCC、这可以帮助您确认值的准确性。 可以在随附的文档中找到有关 Impedance Track 算法的更多信息:

    使用此 FCC 值、您可以通过将 SOH 除以 Design Capacity 来确认计算结果。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/139/1565.Theory-and-Implementation-of-Impedance-Track-Battery-Fuel_2D00_Gauging-Algorithm.pdf 

    关于由电量监测计计算出的 FCC、应该能够在这里的寄存器中看到:

    它也可以通过读取寄存器0x12和0x13来找到:

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Anthony

    TRM 说明 使用的 FCC 值不一定与 FullChargeCapacity 数据相同。

    这两个值之间是否可能存在差异?

    此致、

    段艳玉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、如果电池的温度不同于25度、或者应用的负载电流与所设置的运行状况负载电流大不相同、则这些值可能会存在差异。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺