主题中讨论的其他器件:LM5170
专家、您好!
我的客户想知道 LM5170达到 OCP 阈值后的行为。 我没有找到输出 UVP、因此输出电压应在逐周期电流限制后下降、对吧? 非常感谢!
此致、
安连
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、William、
您的计算结果是正确的。
请使用 LM5170设计计算器。 请注意、Rramp 也可能会影响峰值电流限制。 您必须遵循设计计算器中计算出的 Rramp。
原理图中可能存在其他电流限制
U49和 U52执行 电流限制功能
ISETA 的最大电压也可能会限制电流。
此致、
冯志
您好、William、
、OCP 的实际测量值约为每通道6.08A、但要使用您的设计计算器、即可[/报价]我通过您的 波形发现、6.08A 是平均输出电流。
电感器峰值电流将高于6.08A。
此外、请附上您的设计计算器。
此致、
冯志
您好、William、
请填写 LM5170设计计算器。
从该波形可以看出、两相的 OCP 约为13A。 这非常接近于12A。
那么、您的问题是什么?
此致、
冯志