This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV700:精度

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1312954/tlv700-accuracy

器件型号:TLV700

我正在查看 TLV70022DDCR

随温度变化的精度为2%、刚刚处于边缘位置(我们讨论的温度为5到60摄氏度)

不同温度下实际电压对应的 TLV70018数据表图6很难读取

您可以发送或评论吗?

此致

安德烈

亚斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    TLV700在整个温度范围内具有2%的容差、不包括负载和线路调节。  请参阅 EC 表(复制于下方):

    图6显示、通常情况下、负载调节对输出电压的影响可以忽略不计(大多数现代 LDO 就是这种情况)、而温度的影响很小。 图1-3还强调了负载和线路调节对输出电压精度的微小影响。

    谢谢。

    斯蒂芬